This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:对 TDC1000-TDC7200EVM 有疑问

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598733/tdc1000-tdc7200evm-doubts-regarding-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的先生:  

我正在使用 TDC1000-TDC7200GasEVM 使用40kHz 的离子收发器计算风速。 我在配置中进行了以下更改    、我将其作为传输信号。 我想检查这是否是正确的 Tx 信号。 此外、如何获取回波信号? 我对配置进行了哪些更改才能获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparna、您好!

    首先,请参阅 TDC1000-GASEVM 用户指南( www.ti.com/.../sniu026a.pdf )的第8节。 您似乎没有启用 HV 升压、这可能意味着您的信号不够强大、无法到达接收传感器、而剩余的信号强度足以检测到它。

    GUI 上的"graph"选项卡未显示发送信号。 它仅显示 TDC7200输出的计算飞行时间值。 要查看 TX 信号、您必须使用示波器监控 TX 引脚。 要查看回波、您需要监控接收传感器的 RX 引脚或 COMPIN 引脚。

    此致、