请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
请阅读我的查询、
我正在使用 TDC1000-TDC7200EVM 并将 SPI 与其他微控制器(xx 系列)连接。
我需要的是 TDC1000的驱动程序/组件。
实际上、我使用的是 Keil IDE。
因此、我需要一个具有 SPI 协议的 TDC1000的驱动程序库。
请任何人知道建议我。
谢谢、
此致、
Vivek