This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:我需要 TDC1000-TDC7200EVM 驱动器或连接 SPI 的示例项目。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598712/ccs-tdc1000-tdc7200evm-i-want-tdc1000-tdc7200evm-driver-or-i-want-example-project-for-interfacing-spi

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请阅读我的查询、

我正在使用 TDC1000-TDC7200EVM 并将 SPI 与其他微控制器(xx 系列)连接。

我需要的是 TDC1000的驱动程序/组件。

实际上、我使用的是 Keil IDE。

因此、我需要一个具有 SPI 协议的 TDC1000的驱动程序库。

请任何人知道建议我。

谢谢、

此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    TDC1000-TDC7200EVM GUI 随附完整的固件、可与 EVM 板上的 MSP430配合使用。 尚未开发任何其他库、但固件可以提供示例、说明如何使用 MSP430进行 SPI 通信、并作为其他平台的起点。

    安装 GUI 后、它位于以下文件夹中:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM\Firmware

    此致、