This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 雷达 MMIC 是否支持 FSK、LMFSK、三角波?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598702/does-ti-radar-mmic-supports-fsk-lmfsk-triangle-wave

现在、TI 雷达 MMIC 支持快速 CHIRP 波形、它支持 FSK、LMFSK 或三角波等其他雷达波形吗? 众所周知、每个波形都有其优缺点、快速 CHIRP 波形不是万能药。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    我们将查看您的查询。 我们将就此向您回复。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianxi、  

    简单来说,答案是否定的 TI 的 AWR1xxx 器件仅支持快速 FMCW 操作。

    但是、有一些方法可以使用多个线性调频脉冲来模仿 FSK、LMFSK 和"三角波形图案"。 例如、您可以配置一系列线性调频脉冲、每个线性调频脉冲具有"零"斜率、该序列中的每个线性调频脉冲都可以具有不同的起始频率。 这样、您就可以模仿 FSK 雷达系统。 如果起始频率呈线性增加、您可能已经模仿了 LMFSK 雷达系统。 对于"三角波形模式"、您可以有两个线性调频脉冲、一个具有正斜率、另一个具有负斜率。  

    但是、由于 AWR1xxx 不是针对这些波形设计的、因此捕获的 ADC 数据会有一些问题。 这是因为 AWR1xxx 的一些设计选择、例如:

    线性调频脉冲之间的有限"空闲时间"。 合成器稳定至新频率时、连续线性调频脉冲之间的"空闲时间"较短(~几 us)。 这会耗费 ADC 采样时间。  

    2. AWR1XXX 中的 HPF 不适用于"低斜率"。 (请记住、斜率与"差"频率成正比、并且 HPF 会在其阻带内衰减频率)。 最小 HPF 转角频率为~ 350kHz、而对于缓慢 FMCW 系统(如"三角波形" 或 LMFSK 系统)、理想的 HPF 转角频率将小于10kHz。  

    此致、

    Anil