现在、TI 雷达 MMIC 支持快速 CHIRP 波形、它支持 FSK、LMFSK 或三角波等其他雷达波形吗? 众所周知、每个波形都有其优缺点、快速 CHIRP 波形不是万能药。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在、TI 雷达 MMIC 支持快速 CHIRP 波形、它支持 FSK、LMFSK 或三角波等其他雷达波形吗? 众所周知、每个波形都有其优缺点、快速 CHIRP 波形不是万能药。
您好、Tianxi、
简单来说,答案是否定的 TI 的 AWR1xxx 器件仅支持快速 FMCW 操作。
但是、有一些方法可以使用多个线性调频脉冲来模仿 FSK、LMFSK 和"三角波形图案"。 例如、您可以配置一系列线性调频脉冲、每个线性调频脉冲具有"零"斜率、该序列中的每个线性调频脉冲都可以具有不同的起始频率。 这样、您就可以模仿 FSK 雷达系统。 如果起始频率呈线性增加、您可能已经模仿了 LMFSK 雷达系统。 对于"三角波形模式"、您可以有两个线性调频脉冲、一个具有正斜率、另一个具有负斜率。
但是、由于 AWR1xxx 不是针对这些波形设计的、因此捕获的 ADC 数据会有一些问题。 这是因为 AWR1xxx 的一些设计选择、例如:
线性调频脉冲之间的有限"空闲时间"。 合成器稳定至新频率时、连续线性调频脉冲之间的"空闲时间"较短(~几 us)。 这会耗费 ADC 采样时间。
2. AWR1XXX 中的 HPF 不适用于"低斜率"。 (请记住、斜率与"差"频率成正比、并且 HPF 会在其阻带内衰减频率)。 最小 HPF 转角频率为~ 350kHz、而对于缓慢 FMCW 系统(如"三角波形" 或 LMFSK 系统)、理想的 HPF 转角频率将小于10kHz。
此致、
Anil