请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件: FDC2214
我 一直在使用 GUI 使用 fdc2214evm、并根据需要配置所有内容。
现在、我需要卸下处理器并使用 Arduino BLE Nano 替换接口、以处理 fdc2214中的数据并连接智能手机应用。
如果有人使用 Arduino 代码从单个传感器读取数据、这将非常有用。
我已经查看了其他人编写的 Arduino 代码、但它们过于复杂、满足了我的需求(和经验)。
我计划通过 EVM 处理器 GUI 进行任何配置更改和更新、因此我的需求非常简单。
如果有人能提供帮助,我将不胜感激