This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] fdc2214evm:将 EVW 从 USB 转换为 BLE

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598531/fdc2214evm-converting-eve-from-usb-to-ble

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214

我 一直在使用 GUI 使用 fdc2214evm、并根据需要配置所有内容。

现在、我需要卸下处理器并使用 Arduino BLE Nano 替换接口、以处理 fdc2214中的数据并连接智能手机应用。

如果有人使用 Arduino 代码从单个传感器读取数据、这将非常有用。

我已经查看了其他人编写的 Arduino 代码、但它们过于复杂、满足了我的需求(和经验)。

我计划通过 EVM 处理器 GUI 进行任何配置更改和更新、因此我的需求非常简单。

如果有人能提供帮助,我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您似乎已经查看了 Arduino 上的一些早期帖子。 我们不使用 Arduino、但某些社区成员可能会分享他们的经验。

    此致、

    Yibo