This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:距离大于线圈直径的接近感应

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1612, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598317/ldc0851-proximity-sensing-with-distance-bigger-than-coil-diameter

器件型号:LDC0851
主题中讨论的其他器件: LDC1612LDC1614

大家好、

我有一位客户将电感式感应技术用于接近开关、并对我们的 LDC0851感兴趣。

它们需要感应长达40mm 的距离、但最大线圈直径小于40mm (范围为8mm 至40mm)。 它们使用我们的 EVM 进行测试、距离小于8mm。

在我们的数据表中、建议感应距离高达线圈直径的40%。 我们是否可以将其增加到线圈直径的100%以上? 使用多层线圈会有所帮助吗? 以及用于设计多层线圈的指南(它们更喜欢分立式线圈、而不是使用 PCB)。

参考线圈与传感线圈完全相同是否非常重要? 参考线圈和传感线圈的最佳位置是什么?

假设参考线圈和感应线圈相同、容差随温度(从-40C 到100C)的变化而变化。 它们需要使用所有变量(包括线圈的容差)实现+/-10%的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LDC0851不能用于感测距离大于线圈直径的接近应用。 这是因为当使用阈值调整模式时、第一个设置(ADJ=1)要求将频率改变2%以切换器件输出。 当金属目标靠近线圈时、当金属接近线圈直径的40%左右时、频率变化2%。 对于所有 LDC 器件、频率变化和金属接近度(相对于线圈直径)之间的关系是相同的。
    如果您需要感应更长的距离、这意味着您需要检测小于2%的频率变化、这可以通过我们的高分辨率器件来实现、例如 LDC1612或 LDC1614。 有关高达200%线圈直径灵敏度的数据测量、请参阅 LDC1614数据表的图65。 请注意、较长的范围将需要较高的 RCOUNT 值、这会减慢测量速度、因此采样速度和分辨率之间需要进行权衡。 在以下应用手册中、LDC161x 分辨率上存在其他配套资料: www.ti.com/.../snoa944
    此致、
    Luke