请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851 主题中讨论的其他器件: LDC1612、 LDC1614
大家好、
我有一位客户将电感式感应技术用于接近开关、并对我们的 LDC0851感兴趣。
它们需要感应长达40mm 的距离、但最大线圈直径小于40mm (范围为8mm 至40mm)。 它们使用我们的 EVM 进行测试、距离小于8mm。
在我们的数据表中、建议感应距离高达线圈直径的40%。 我们是否可以将其增加到线圈直径的100%以上? 使用多层线圈会有所帮助吗? 以及用于设计多层线圈的指南(它们更喜欢分立式线圈、而不是使用 PCB)。
参考线圈与传感线圈完全相同是否非常重要? 参考线圈和传感线圈的最佳位置是什么?
假设参考线圈和感应线圈相同、容差随温度(从-40C 到100C)的变化而变化。 它们需要使用所有变量(包括线圈的容差)实现+/-10%的容差。