尊敬的专家:
我的客户正在设计和评估 HDC1080电路。
湿度高于参考湿度计(Sato Keiryoki Mfg)的20%以上 Co.、Ltd SK-110 type1)。
它们在100件中的占比超过10%。
温度值的对应关系密切。
考虑了哪些原因。
是否需要额外的校准?
请确认下面列出的程序流。
问题1. 有问题吗?
(1)配置电阻器说明(0x02)
(2)等待20毫秒以上
(3)地址指针置位0x00
(4) 等待20毫秒以上
(5)读取温度数据
(6)等待20毫秒
(7)地址指针置位0x01
(8)等待20毫秒
(9)读取湿度数据
问题2.
当 DATA=0x020时、数据输出14位
尽管不是0x00、它也输出低8位。 正确吗?
还是必须被主机 CPU 忽略?
问题3.
您能看到附加的图像吗?
它是 I2C 数据的初始设置。
可以看到2次命令写入和 ACK 响应。
有问题吗?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一