This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:湿度误差的原因

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597134/hdc1080-a-reason-of-humidity-error

器件型号:HDC1080

尊敬的专家:

我的客户正在设计和评估 HDC1080电路。

湿度高于参考湿度计(Sato Keiryoki Mfg)的20%以上 Co.、Ltd  SK-110 type1)。

它们在100件中的占比超过10%。  

温度值的对应关系密切。  

考虑了哪些原因。

是否需要额外的校准?

请确认下面列出的程序流。

问题1. 有问题吗?

(1)配置电阻器说明(0x02)

(2)等待20毫秒以上

(3)地址指针置位0x00  

(4) 等待20毫秒以上

(5)读取温度数据

(6)等待20毫秒

(7)地址指针置位0x01

(8)等待20毫秒

(9)读取湿度数据

问题2.  

当 DATA=0x020时、数据输出14位

尽管不是0x00、它也输出低8位。 正确吗?

还是必须被主机 CPU 忽略?

问题3.

您能看到附加的图像吗?

它是 I2C 数据的初始设置。

可以看到2次命令写入和 ACK 响应。

有问题吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../humidity-data-HDC1080-and-reference.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的湿度应用工程师将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我期待与您的湿度应用工程师联系。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    情况如何?

    我们不能在没有你的答复的情况下继续前进。 所有进程目前都已停止。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    由于10%的器件表现出不良行为、我认为这可能是由于器件焊料中存在问题。 是否可能在焊接过程中污染了不良部件? 请您向我们转发一张显示问题的器件(对感应元件进行特殊缩放)的高分辨率图片。

    关于您的其他问题:

    1. 程序流程是正确的;
    2. 我对你的问题没有很好的理解:请你重新表述一下吗?
    3. 可以向器件发送软复位、但您的客户应在软复位后等待大约10ms、然后才能配置器件。

    如果您有任何疑问或需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Carmine