This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:可以在开箱即用的特定距离进行反射测量吗?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597743/iwr1443boost-can-a-reflection-measurement-be-done-at-a-certain-distance-out-of-the-box

器件型号:IWR1443BOOST

大家好、团队、

您能否进一步说明 IWR1443BOOST 可以"开箱即用"做什么、EVM 是否准备好在一定距离内进行参考测量? 如果是、您能否分享已评估的精度/距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    IWR1443Boost 可通过演示应用进行超过100m 的测量、速度超过80-90m。

    有关 此类检测的配置详细信息、请查看以下文档:

    使用毫米波传感器进行稳定可靠的交通和十字路口监控

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、您好!

    谢谢、液位测量应用又如何? 是否提供了任何示例配置详细信息、或者将来是否提供这些详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    开箱即用演示设计用于在办公室或会议室等内部环境中亲身体验。 对于此类环境、我们在演示中将线性调频脉冲性能限制在~25m 范围内。

    该演示附带了许多配置选项、可让您在最大距离、距离分辨率和速度分辨率等不同参数中扩展性能。

    有关配置的更多详细信息、请查看演示可视化工具本身、网址 为:dev.ti.com/mmWaveDemoVisualizer

    并在 此处阅读用户指南:www.ti.com/.../swru529.pdf

    具体而言、对于液位传感、我们提供了一个展示功耗优化的 TI 设计、还提供了示例线性调频脉冲配置: www.ti.com/.../tidep-0091

    在液位传感应用中、可以实现小于1mm 的精度、但需要调整基线性调频脉冲和处理链。

    对于较大的物体、例如汽车、我们已经看到该线性调频脉冲设计的性能明显更远。 TI 参考设计 Randy Linked 是一个很好的示例、可以看到比开箱即用演示更远的物体。

    谢谢、

    -Artem