请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 大家好、团队、
您能否进一步说明 IWR1443BOOST 可以"开箱即用"做什么、EVM 是否准备好在一定距离内进行参考测量? 如果是、您能否分享已评估的精度/距离。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
您能否进一步说明 IWR1443BOOST 可以"开箱即用"做什么、EVM 是否准备好在一定距离内进行参考测量? 如果是、您能否分享已评估的精度/距离。
您好、Victor、
IWR1443Boost 可通过演示应用进行超过100m 的测量、速度超过80-90m。
有关 此类检测的配置详细信息、请查看以下文档:
谢谢、
Vaibhav