This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST 电路板材料和堆栈?

Guru**** 2609415 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597990/iwr1443boost-iwr1443boost-board-material-and-stack

器件型号:IWR1443BOOST

IWR1443BOOST 评估模块中使用的 PCB 板材料和堆栈是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    这些 Booster Pack 设计包含功能参考原理图、BOM、材料堆叠和布局、可按原样复制、适用于许多所需的 XWRx PCB 系统、以下是指向设计和布局文件的直接链接:

    IWR1443BOOST 布局和设计文件 (也可在 IWR1443BOOST 页面 上的"Tech"下找到)。 文档)。

       第2.6节、图11和图12中可以找到 IWR1443BOOST 的这些结构的仿真射频性能。

    此外、TI 即将发布 IWRx 射频 PCB 设计指南、其中将包括 EVM 上使用的 RO4835设计以及基于 RO3003的堆叠、以供客户参考。 请查看 IWRx 产品页面、了解有关射频设计方面的更多信息。  

    注意有关为 IWR 器件定制布局的信息和更多信息、请单击此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注毫米波器件。 此 TT 将分配给专家、他们很快就会在此处回复。

    谢谢、
    Vaibhav