请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST IWR1443BOOST 评估模块中使用的 PCB 板材料和堆栈是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IWR1443BOOST 评估模块中使用的 PCB 板材料和堆栈是什么?
您好、Feng、
这些 Booster Pack 设计包含功能参考原理图、BOM、材料堆叠和布局、可按原样复制、适用于许多所需的 XWRx PCB 系统、以下是指向设计和布局文件的直接链接:
- IWR1443BOOST 布局和设计文件 (也可在 IWR1443BOOST 页面 上的"Tech"下找到)。 文档)。
在 第2.6节、图11和图12中可以找到 IWR1443BOOST 的这些结构的仿真射频性能。
此外、TI 即将发布 IWRx 射频 PCB 设计指南、其中将包括 EVM 上使用的 RO4835设计以及基于 RO3003的堆叠、以供客户参考。 请查看 IWRx 产品页面、了解有关射频设计方面的更多信息。
注意: 有关为 IWR 器件定制布局的信息和更多信息、请单击此处。