This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60:关于 LM60检测精度

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596839/lm60-about-lm60-detection-precision

器件型号:LM60

尊敬的支持团队:

对于 LM60、 它报告的温度 是返修温度还是环境温度?  /-4度的精度如何?(与哪个位置温度相比)

我的客户使用它来检测电源模块中的温度。 并满足以下问题: 在布局上,LM60焊接在输出电流迹线上,输出电流可能会高达20A:

1.当电源模块未加载高电流时, 如果 板上和机箱上的其它探头,LM60的结果几乎相同。  

2.当电源模块满载20A 电流时 ,LM60将具有大于5度的误差。  例如、返修探头将报告35度温度、 LM60外壳上的探头将报告29度、 而 LM60将报告40度温度。  

温度数据是从输出 电压获取的、直接查找表、因此不涉及 ADC 误差/  

该问题出现在多个 LM60s 上。  这是正常的吗? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    LM60主要通过引线测量本地温度。
    电路板温度将决定 LM60温度测量、因为热传导路径主要由金属引线决定。

    参考探头的精度如何?
    您必须将参考探头的误差添加到 LM60的误差中、以获得最大误差限值。 例如、如果 LM60的最大误差为+/-4C、而参考探头的最大误差为+/-1C、则您可以报告的最坏情况误差为+/-5C。

    20A 电流还将产生温度梯度。 因此、除非您与 LM60的外壳或电路板具有良好的热接触、否则温度读数将不准确。 导热油脂应有助于导热。

    客户是否在所需温度下测试了 LM60和温度室中的基准探头以进行完整性检查?
    烤箱将为其提供统一的温度测试环境、以验证 LM60的精度。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    非常感谢您的回复!

    参考探头非常精确、仅具有0.x 电平误差。  

    是的、他们也进行了温度室测试、并在-40度报告时、误差大于更高的温度。 当我在现场时、我没有看到失败的现象。  我将跟进、并在出现进一步问题时向您求助。 非常感谢您的支持!