请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM60 尊敬的支持团队:
对于 LM60、 它报告的温度 是返修温度还是环境温度? /-4度的精度如何?(与哪个位置温度相比)
我的客户使用它来检测电源模块中的温度。 并满足以下问题: 在布局上,LM60焊接在输出电流迹线上,输出电流可能会高达20A:
1.当电源模块未加载高电流时, 如果 板上和机箱上的其它探头,LM60的结果几乎相同。
2.当电源模块满载20A 电流时 ,LM60将具有大于5度的误差。 例如、返修探头将报告35度温度、 LM60外壳上的探头将报告29度、 而 LM60将报告40度温度。
温度数据是从输出 电压获取的、直接查找表、因此不涉及 ADC 误差/
该问题出现在多个 LM60s 上。 这是正常的吗? 太多了!