This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:最小距离和最大速度检测

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596592/iwr1443-minimum-distance-and-maximum-speed-detection

器件型号:IWR1443

大家好、我有一个应用、其中有一个旋转盘、上面有目标、在转速为400rpm 时、目标距离可以是0.25英寸到0.5英寸。 IWR1443可支持的最小距离和最大速度是多少?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    通常、检测功能依赖于多种因素:
    其中一些可按如下方式列出:
    线性调频脉冲配置(可在毫米波传感器器件中编程)
    要检测的物体的反射系数
    用于传输和接收的天线的增益

    IWR1443器件能够支持线性调频脉冲配置、允许速度范围为200km/h、最短距离高达几厘米。
    请查看特定于应用特定线性调频脉冲设计的各种应用手册、以了解如何配置特定于用例的线性调频脉冲。


    要确定特定毫米波传感器器件支持的有效线性调频脉冲配置、请检查以下线性调频脉冲设计工具:
    dev.ti.com/.../


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您需要有关此问题的更多信息/帮助或将此 TT 标记为已回答、请告知我们。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!