请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MMWAVE-DEVPACK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
毫米波 FMCW 雷达和其他雷达(例如 FMCW 模式下的 K 频带与 W 频带)有何区别?
我们知道、增加频率会缩小天线的尺寸和雷达的尺寸。
如果我们增加带宽、则会有更大的距离分辨率。
我的问题是、为什么我们在高频时增加带宽?
换言之、两种情况下具有相同带宽的 FMCW 雷达之间有何差异?例如:
案例1:
K 频带雷达、BW = 4GHz
案例2:
W 频带雷达、BW = 4GHz
感谢你的帮助。
此致、
Amin