This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVE-DEVPACK:FMCW 雷达-毫米波

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597401/ccs-mmwave-devpack-fmcw-radar---mmwave

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

毫米波 FMCW 雷达和其他雷达(例如 FMCW 模式下的 K 频带与 W 频带)有何区别?

我们知道、增加频率会缩小天线的尺寸和雷达的尺寸。  

如果我们增加带宽、则会有更大的距离分辨率。

我的问题是、为什么我们在高频时增加带宽?

换言之、两种情况下具有相同带宽的 FMCW 雷达之间有何差异?例如:  

案例1:  

K 频带雷达、BW = 4GHz

案例2:  

W 频带雷达、BW = 4GHz

感谢你的帮助。

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:
    如前所述、使用更高的频率可实现更小的天线。
    在带宽的间隔内,如果您可以在较低的频率下获得4Ghz BW,那么无论您使用较低的射频频率还是较高的射频频率,距离分辨率都是相同的。 但是、由于法规的限制、某些频段不允许使用更宽的带宽。 例如、在24GHz 频段中、FCC 允许的带宽仅为23.6 - 24GHz。 77Ghz 频段允许整个4Ghz 频段运行。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Amin