This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:引脚与 AFE5818兼容

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597210/afe58jd18-pinout-compatibility-to-afe5818

器件型号:AFE58JD18
主题中讨论的其他器件: AFE5818

开发涉及大量上述转换器的数据采集系统。

我想考虑设计能够同时支持 LVDS 和 JESD 器件的电路板。 根据各自的数据表、除了 JESD 器件中的单引脚 SPI_DIG_EN (K16)外、引脚排列看起来完全相同。 此引脚在 LVDS 器件中不存在(是否为 NC)。

该信号允许对 AFE58JD18中不存在的可选块进行编程。

我愿意了解这方面是否有任何限制。

我是否会在 K16焊球上为具有任何有效电平的 JD 器件布线、然后组装 LVDS 器件(在该特定引脚上为 NC)、是否有可能以任何方式损坏 LVDS 器件?

封装中 NC 的定义背后是什么?

提前感谢 Alex