请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD18 主题中讨论的其他器件: AFE5818
开发涉及大量上述转换器的数据采集系统。
我想考虑设计能够同时支持 LVDS 和 JESD 器件的电路板。 根据各自的数据表、除了 JESD 器件中的单引脚 SPI_DIG_EN (K16)外、引脚排列看起来完全相同。 此引脚在 LVDS 器件中不存在(是否为 NC)。
该信号允许对 AFE58JD18中不存在的可选块进行编程。
我愿意了解这方面是否有任何限制。
我是否会在 K16焊球上为具有任何有效电平的 JD 器件布线、然后组装 LVDS 器件(在该特定引脚上为 NC)、是否有可能以任何方式损坏 LVDS 器件?
封装中 NC 的定义背后是什么?
提前感谢 Alex