主题中讨论的其他器件: AFE5809
您好!
我需要有关 AFE5809EVM 的帮助。
首先、我们使用内部测试图形生成来生成斜坡信号、然后对 LVDS 输出进行解码。 图1. 是斜坡测试模式的输出。 注意:我们使用的板载时钟为40MHz。 解调器被旁路掉。
现在、我们选择了测试模式为无、然后从发生器馈送带电信号、即1MHz 的正弦波。 一切都是一样的、没有变化。 下面是我们得到的输出:
从图像中可以看到数据饱和。 我们使用300mVpp 输入信号振幅。 这是 AFE 输入信号振幅的可接受范围。
我的问题:
1.您能不能建议我们如何消除饱和? 那么、我们可以看到清晰的正弦波吗?
2.我们要使用400kHz 至500kHz 的信号,我们是否必须更改该频率的任何输入电容器?
如果您有任何疑问、请咨询! 感谢您的帮助!
谢谢你。