This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 模数转换

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596286/afe5809evm-afe5809evm-a-d-conversion

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

您好!

我需要有关 AFE5809EVM 的帮助。

首先、我们使用内部测试图形生成来生成斜坡信号、然后对 LVDS 输出进行解码。 图1. 是斜坡测试模式的输出。  注意:我们使用的板载时钟为40MHz。 解调器被旁路掉。

现在、我们选择了测试模式为无、然后从发生器馈送带电信号、即1MHz 的正弦波。 一切都是一样的、没有变化。 下面是我们得到的输出:

从图像中可以看到数据饱和。 我们使用300mVpp 输入信号振幅。 这是 AFE 输入信号振幅的可接受范围。

我的问题:

1.您能不能建议我们如何消除饱和? 那么、我们可以看到清晰的正弦波吗?

2.我们要使用400kHz 至500kHz 的信号,我们是否必须更改该频率的任何输入电容器?

如果您有任何疑问、请咨询! 感谢您的帮助!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    AFE5809在启动时默认具有18dB 的 LNA 增益和24dB 的 PGA 增益、如下所示。

    在不激活衰减器的情况下、这意味着您施加的任何信号都会自动放大42dB (~100X)的电压。 您可以尝试使用1mV 输入信号或使用衰减器来防止饱和。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    感谢您的回复。 我面临的问题是、当我使用衰减器或低电压信号时、本底噪声也会增加、从而使信号失真。

    1、AFE5809EVM 在不饱和或不使用衰减器的情况下可以处理的最大输入电压范围是多少?

    此致、
    Vatsal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    如果没有衰减器(高达-40dB 或1/100系数)、将 LNA 增益保持在18dB、我就能够在没有饱和/削波的情况下捕获5mV 信号。

    如果将 LNA 增益降至12dB、则会将其提升至~10mV 输入电压。 这些测量在输入端没有带通滤波器。

    此外、在使用衰减器时、不要忘记在 AFE5809GUI 中单击"en Digital TGC 衰减器"(它不应对您的本底噪声产生显著影响)。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、
    感谢您的回复、现在我得到了范围内的信号。 我有关于解调器块的问题。

    我将绕过直流移除、我希望生成 I/Q 信号、并希望将降频转换频率设置为300kHz、以便我的基带信号可以转换为~150kHz。 此外、我可以使用32的抽取率、这将提供1.25Mhz 的采样率。

    如何在截止频率为350kHz 的抽取中设置 LPF?
    2.我可以在 MATLAB 中创建滤波器并创建可加载到系数 RAM 中的112位系数、因此我应该加载到 Profile RAM 中的内容是什么?

    可以帮我解决这个问题吗?

    谢谢你。