主题中讨论的其他器件:IWR1443、
您好!
15MHz IF 带宽被定义为-3dB 点、-6dB 点还是增益刚开始滚降 LPF 的位置?
谢谢、
RJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 RJ、
无线电带宽基于 AtoD 转换器之后数字前端(DFE)部分内 FIR 滤波器的通带。 此时通带纹波< 1dB。
DFE 具有2组抽取滤波器、可通过调整来选择最佳采样复数或实数采样率、并具有80%频带 FIR 滤波功能。 DFE 包含抽取滤波器和重采样器。
有多种 DFE 处理模式、分别用于实数、复数2x 和复数1x。 复数1x 是移位频谱0 - fs。 实际和复杂的2倍是传统的无线电等效信号处理模式。
以下是两个示例:
xWR1642
符合 ADC 采样、DFE 第一级输出- 100Msps、复数1x 模式、DFE 第二级输出- 6.25Msps、5MHz 带宽
AWR1243、IWR1443
符合 ADC 采样、DFE 第一级输出- 200MSPS、复杂2x 模式、DFE 第二级输出- 18.75Msps、+/-7.5Mhz 带宽
符合 ADC 采样、DFE 第一级输出- 200MSPS、复数1x 模式、DFE 第二级输出- 18.75Msps、15Mhz BW
RealADC 采样 , DFE 第一级输出- 200MSPS,实模式, DFE 第二级输出- 18.75Msps、7.5Mhz BW
此致、
Joe Quintal