This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:IF 带宽问题

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596934/awr1243-if-bandwidth-question

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!  

15MHz IF 带宽被定义为-3dB 点、-6dB 点还是增益刚开始滚降 LPF 的位置?

谢谢、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    无线电带宽基于 AtoD 转换器之后数字前端(DFE)部分内 FIR 滤波器的通带。  此时通带纹波< 1dB。

    DFE 具有2组抽取滤波器、可通过调整来选择最佳采样复数或实数采样率、并具有80%频带 FIR 滤波功能。  DFE 包含抽取滤波器和重采样器。

    有多种 DFE 处理模式、分别用于实数、复数2x 和复数1x。  复数1x 是移位频谱0 - fs。  实际和复杂的2倍是传统的无线电等效信号处理模式。  

    以下是两个示例:

    xWR1642  

    符合 ADC 采样、DFE 第一级输出- 100Msps、复数1x 模式、DFE 第二级输出- 6.25Msps、5MHz 带宽

    AWR1243、IWR1443

    符合 ADC 采样、DFE 第一级输出- 200MSPS、复杂2x 模式、DFE 第二级输出- 18.75Msps、+/-7.5Mhz 带宽

    符合 ADC 采样、DFE 第一级输出- 200MSPS、复数1x 模式、DFE 第二级输出- 18.75Msps、15Mhz BW

    RealADC 采样   , DFE 第一级输出- 200MSPS,实模式,       DFE 第二级输出- 18.75Msps、7.5Mhz BW

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! Joe 电台