请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 各位专家:
我今天刚刚了解了 MVP 论坛中的毫米波。 这非常有趣。
我想设计一种产品来监控新出生的婴儿、检查婴儿在父母睡觉时是否正常呼吸。 毫米波的一个关键特性对于该应用非常重要:所用的频率将渗透到衣服中。 因此、我认为 IWR1443应该适合该应用。
但有一个重要的考虑因素:发出的 EM 波是否会对人体有害,特别是对新生婴儿有害? 有人知道吗?