This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:如何将 XWR14/16x EVM 充分用于定制设计?

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596645/iwr1443-how-to-best-utilize-the-xwr14-16x-evm-for-custom-designs

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTTPS7A8101

采用现有 XWR14/16x EVM BoosterPack 并将其移植到定制设计中时、是否有任何推荐的策略和问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 TI XWR14/16x BoosterPack EVM 设计文件均位于其 EVM 产品页面上。

    IWR1443BOOST

    IWR1443BOOST 原理图、汇编文件和 BOM

    IWR1443BOOST 布局和设计文件

    IWR1642BOOST

    IWR1642BOOST 原理图、汇编文件和 BOM

    IWR1642BOOST 布局和设计文件

    这些 BoosterPack 设计包含功能参考原理图、BOM、材料堆叠和布局、可按原样复制、用于许多所需的 XWRx PCB 系统。 以下是一些最关键的组件和问题。  

    射频信号路径

    射频信号路径布局可按原样使用、同时提供 Rogers RO4835 LoPro 顺序层叠层、以实现与 EVM BoosterPack 本身相当的射频性能。  

    • 将 BGA 封装到 PCB 接地共面波导(GCPW)过渡焊盘设计
    • GCPW 传输线路射频设计
    • 微带贴片天线设计

    这些结构的仿真射频性能可在 第2.6节、图11和图12中的 IWR1443BOOST 以及第2.6节、图10中的 IWR1642BOOST 用户指南中找到。

    BGA/GCPW 转换旨在实现相当好的宽带匹配、并最大程度地降低 XWRx 器件可在整个76-81GHz 带宽范围内运行的损耗。 串联馈送的贴片天线设计也具有宽带宽、旨在实现方向增益和视场之间的通用折衷。 因此、天线设计不是专门针对远距离、短距离、窄 FoV 或宽 FoV 应用进行定制的。 在这一领域、定制设计很可能需要偏离 BoosterPack 设计。  

    有许多好的天线文本可供参考、以帮助根据特定应用定制设计。 其中一个例子是 Constantine A. Balanis 的 Antenna Theory:Analysis and Design (第4版)。  

    此外、TI 即将发布 XWRx 射频 PCB 设计指南、其中将包括 EVM 上使用的 RO4835设计以及基于 RO3003的堆叠、以供客户参考。 请查看 XWRx 产品页面、了解有关射频设计方面的更多信息。  

    PMIC 和配电网络

    干净的配电是实现最佳射频性能的关键。 XWRx BoosterPack 设计使用单个 P87524BRNFRQ1四通道降压转换 器以及 TPS7A8101和 TPS7A8801 LDO 来生成核心数字、数字 I/O 和射频子系统电源网。 该方案以及所包含的大容量和旁路电容器值和放置方式是 TI 当前为 XWRx 器件实现低噪声电源的建议。  

    如果对此主题有任何其他问题、请打开新的 E2E 帖子。