主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOST、 TPS7A8101
采用现有 XWR14/16x EVM BoosterPack 并将其移植到定制设计中时、是否有任何推荐的策略和问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用现有 XWR14/16x EVM BoosterPack 并将其移植到定制设计中时、是否有任何推荐的策略和问题?
所有 TI XWR14/16x BoosterPack EVM 设计文件均位于其 EVM 产品页面上。
这些 BoosterPack 设计包含功能参考原理图、BOM、材料堆叠和布局、可按原样复制、用于许多所需的 XWRx PCB 系统。 以下是一些最关键的组件和问题。
射频信号路径
射频信号路径布局可按原样使用、同时提供 Rogers RO4835 LoPro 顺序层叠层、以实现与 EVM BoosterPack 本身相当的射频性能。
这些结构的仿真射频性能可在 第2.6节、图11和图12中的 IWR1443BOOST 以及第2.6节、图10中的 IWR1642BOOST 用户指南中找到。
BGA/GCPW 转换旨在实现相当好的宽带匹配、并最大程度地降低 XWRx 器件可在整个76-81GHz 带宽范围内运行的损耗。 串联馈送的贴片天线设计也具有宽带宽、旨在实现方向增益和视场之间的通用折衷。 因此、天线设计不是专门针对远距离、短距离、窄 FoV 或宽 FoV 应用进行定制的。 在这一领域、定制设计很可能需要偏离 BoosterPack 设计。
有许多好的天线文本可供参考、以帮助根据特定应用定制设计。 其中一个例子是 Constantine A. Balanis 的 Antenna Theory:Analysis and Design (第4版)。
此外、TI 即将发布 XWRx 射频 PCB 设计指南、其中将包括 EVM 上使用的 RO4835设计以及基于 RO3003的堆叠、以供客户参考。 请查看 XWRx 产品页面、了解有关射频设计方面的更多信息。
PMIC 和配电网络
干净的配电是实现最佳射频性能的关键。 XWRx BoosterPack 设计使用单个 P87524BRNFRQ1四通道降压转换 器以及 TPS7A8101和 TPS7A8801 LDO 来生成核心数字、数字 I/O 和射频子系统电源网。 该方案以及所包含的大容量和旁路电容器值和放置方式是 TI 当前为 XWRx 器件实现低噪声电源的建议。
如果对此主题有任何其他问题、请打开新的 E2E 帖子。