请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 主题中讨论的其他器件:AFE5809
大家好、TI 人、
我们的目标是在 LVDS 输出上获得16位 I 和 Q。
这是设置
我们在 INP1 (通道1)上使用500kHz 正弦波的外部信号。
板载时钟- 40MHz
电源+/-5V
绕过直流移除。
您能否回答这些问题、因为之前施加的电压电平没有给出任何结果。
输入信号的电压电平应该是多少? 在本例中、我们使用正弦波。 我们不使用 VCA 或 LNA。
2.如何使用 GUI 将转换频率设置为300kHz?
如何将抽取因子设置为32以获得1.25Mhz 的采样?
谢谢!