This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:I/Q 的 GUI 配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594543/afe5809evm-gui-configuration-for-i-q

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

大家好、TI 人、

我们的目标是在 LVDS 输出上获得16位 I 和 Q。

这是设置

我们在 INP1 (通道1)上使用500kHz 正弦波的外部信号。

板载时钟- 40MHz

电源+/-5V

绕过直流移除。

您能否回答这些问题、因为之前施加的电压电平没有给出任何结果。

输入信号的电压电平应该是多少? 在本例中、我们使用正弦波。 我们不使用 VCA 或 LNA。

2.如何使用 GUI 将转换频率设置为300kHz?

如何将抽取因子设置为32以获得1.25Mhz 的采样?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    我们已收到您对 AFE5809的查询。 我们将在一周内就此向您回复。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    当您说先前施加的电压未产生任何结果时、您的确切含义是什么? 根据数据表的第32页、LNA 的线性范围为1Vpk-pk。 任何超出此范围的操作都会导致输出信号失真。

    此外、数据表的第65页显示了寄存器值如何影响器件的 DEMOD/降压转换设置。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用300mV 峰峰值作为输入信号振幅。 在数据表中、LNA 输入的最小值为250mV。 我们不会重构应用的外部信号。 当应用内部测试模式时、例如斜坡、它被清晰地重建。  

    外部信号是否缺少任何特定设置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    尝试不同的测试模式、并验证 DEMOD 是否像 ADC 一样首先设置为 MSB。

    此致、
    Olu