请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460-Q1 主题中讨论的其他器件: PGA460、 BOOSTXL-PGA460
您好!
我们在设计中使用 PGA460-Q1。 我们只有几个问题。
EVM 中有一个 SPI SRAM、用于存储 PGA460的输出。 在我们的设计中必须具有 SRAM 吗?
我们能否直接通过 PGA460的内部 EEPROM 与 MCU 进行通信,而无需 外部 SRAM?
请您在我们需要时提供支持。
提前感谢您。