This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:关于外部 EEPROM 要求

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460, BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595747/pga460-q1-regarding-external-eeprom-requirement

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件: PGA460BOOSTXL-PGA460

您好!

我们在设计中使用 PGA460-Q1。 我们只有几个问题。

EVM 中有一个 SPI SRAM、用于存储 PGA460的输出。 在我们的设计中必须具有 SRAM 吗?

我们能否直接通过 PGA460的内部 EEPROM 与 MCU 进行通信,而无需 外部 SRAM?

请您在我们需要时提供支持。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕德马拉伊、

    PGA460不需要任何外部 EEPROM 存储器、并且只能使用 UART 进行操作。 BOOSTXL-PGA460 EVM 仅包括用于捕获同步模式输出数据的专用测试用例的外部 EEPROM、这不是一项标准功能。 PGA460的内部 EEPROM 和 RAM 能够存储所有必要的配置和结果信息、外部微控制器可以通过 UART 直接读取这些信息(仅限 TXD 和 RXD、如果未使用 SCLK、则可以通过10kOhm 电阻器将其拉至接地)。