请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 当我将 TDC1000上的脉冲数设置为16个脉冲时、会有几个脉冲输出、然后有一个间隙、然后有几个脉冲输出。 有人知道为什么存在差距吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的是 Olympus PF2R-10。 当我使用开发套件驱动换能器时、我看不到这个问题。 我们在定制电路板上看到了这个问题。 根据我所能知、电路是相同的、我们在软件中以完全相同的方式设置寄存器。 很明显、有些东西是不同的、但我不知道是什么、此时我不知道去哪里看。
以下是设置:
TDC1000_Config0 27.
TDC1000_Config1 49.
TDC1000_Config2 20.
TDC1000_Config3 00
TDC1000_Config4 5F
TDC1000_TOF-1 E0
TDC1000_TOF-0 1E
TDC1000_Error_Flags 00
TDC1000_Timeout 63
TDC1000_Clock_rate 03