This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:驱动信号中存在间隙

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595249/tdc1000-drive-signal-has-a-gap-in-it

器件型号:TDC1000

当我将 TDC1000上的脉冲数设置为16个脉冲时、会有几个脉冲输出、然后有一个间隙、然后有几个脉冲输出。  有人知道为什么存在差距吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Se Heel、

    您能否发布您正在使用的换能器、以及您的器件设置的配置文件?

    作为初始检查、这看起来可能是某种类型的机械干扰的结果。 您的换能器当前是否连接到表面?如果连接、如何连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 Olympus PF2R-10。  当我使用开发套件驱动换能器时、我看不到这个问题。  我们在定制电路板上看到了这个问题。  根据我所能知、电路是相同的、我们在软件中以完全相同的方式设置寄存器。  很明显、有些东西是不同的、但我不知道是什么、此时我不知道去哪里看。

    以下是设置:

    TDC1000_Config0 27.
    TDC1000_Config1 49.
    TDC1000_Config2 20.
    TDC1000_Config3 00
    TDC1000_Config4 5F
    TDC1000_TOF-1 E0
    TDC1000_TOF-0 1E
    TDC1000_Error_Flags 00
    TDC1000_Timeout 63
    TDC1000_Clock_rate 03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Se Heel、

    您还可以上传电路板的原理图和布局吗?

    此致、