This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:镜头设计

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594538/opt8241-lens-design

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件: OPT9221

您好!

我在其他问题的答案中看到、TI 建议 采用 ARC 涂层 F1.1或 F1.2透镜、在 CRA < 20度的情况下优化为850nm。  对于 OPT8241 、图像格式为1/3英寸(传感器区域对角线)。  这些类型的透镜是否有 OTS 解决方案?  如果没有、是否有推荐的定制解决方案制造商?  

我联系了 Soft Kinetic、他为评估套件提供了镜头、他们告诉我、由于是由 Sony 购买的、他们不再提供外部设计服务。  我还与 Sunex 谈过一些有限的成功。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott 表示的镜头规格适用于 OPT8241/OPT9221芯片组。 我们的许多客户都设计了自己的透镜、或批量购买预设计透镜、这种透镜的订购量最低(MOQ)。 如果您正在寻找这些预先设计的透镜的建议来源、请向 ti-3dtof@list.ti.com 提交您的申请。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    可能有一个透镜已经由制造商设计、几乎可以满足您的定制要求。 OTS 解决方案的存在取决于您所需的规格。
    请参阅镜头选择应用手册以确定镜头规格:www.ti.com/lit/pdf/sbaa217

    此致、
    子哈希