请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594538/opt8241-lens-design
器件型号:OPT8241主题中讨论的其他器件: OPT9221
您好!
我在其他问题的答案中看到、TI 建议 采用 ARC 涂层 F1.1或 F1.2透镜、在 CRA < 20度的情况下优化为850nm。 对于 OPT8241 、图像格式为1/3英寸(传感器区域对角线)。 这些类型的透镜是否有 OTS 解决方案? 如果没有、是否有推荐的定制解决方案制造商?
我联系了 Soft Kinetic、他为评估套件提供了镜头、他们告诉我、由于是由 Sony 购买的、他们不再提供外部设计服务。 我还与 Sunex 谈过一些有限的成功。
谢谢、
Scott