This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:无法执行捕获波形

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594643/afe4490spo2evm-no-able-to-perform-capture-waveform

器件型号:AFE4490SPO2EVM

客户报告 AFE4490SPO2EVM x 1套件出现故障
他们最近打开了这个套件盒、发现电路板不能作为附加文件工作。
有关详细信息、请下载附件.docx .mp4视频。 (请建议如何附加以上传 DOCX 文件)

通过 T Ü V S Ü D 测试…
1.操作系统:Windows 7、Windows 10
2. CPU:Intel x86、Intel x64
内存:4 GB
4. USB:2.0

故障…
这是他们第二次使用电路板、另一家供应商的电路板在同一台 PC 上工作正常。
   4. COM 端口连接正常
   5. GUI 程序连接正常
6.   当他们执行“捕获”时,它突然停止,就像连接的视频一样。

请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ng、

    没有视频。

    此致、
    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    请参阅随附的文件。 文档文件为26.9MB、不允许上传。 您的电子邮件是什么、以便我可以通过电子邮件发送给您。

    请打开此文档文件并转至第2页、然后双击 AFE4490SPO2EVM board.mp4以观看视频。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    请告知您的电子邮件是什么、以便我可以向您发送文档文件。 谢谢你。

    此致、
    GIM Huat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    请告知您的电子邮件是什么、以便我可以向您发送文档文件。 谢谢你。

    此致、
    GIM Huat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gim、

    您可以通过 yadav@ti.com 发送

    此致、
    Prabin