请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490SPO2EVM 客户报告 AFE4490SPO2EVM x 1套件出现故障
他们最近打开了这个套件盒、发现电路板不能作为附加文件工作。
有关详细信息、请下载附件.docx .mp4视频。 (请建议如何附加以上传 DOCX 文件)
通过 T Ü V S Ü D 测试…
1.操作系统:Windows 7、Windows 10
2. CPU:Intel x86、Intel x64
内存:4 GB
4. USB:2.0
故障…
这是他们第二次使用电路板、另一家供应商的电路板在同一台 PC 上工作正常。
4. COM 端口连接正常
5. GUI 程序连接正常
6. 当他们执行“捕获”时,它突然停止,就像连接的视频一样。
请提供建议。 谢谢你。