请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642是否有使用 CCS 调试 AR1642的文档或指南? 例如,安装 CCS 和所需的软件工具后需要哪些电缆(订购位置)、需要的任何配置或设置? 此外,还有一个用于 AR1642 EVM 的捕获演示,但找不到任何显示如何运行它的文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.