This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642 EVM 调试和捕获

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594652/awr1642-evm-debug-and-capture

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

是否有使用 CCS 调试 AR1642的文档或指南? 例如,安装 CCS 和所需的软件工具后需要哪些电缆(订购位置)、需要的任何配置或设置? 此外,还有一个用于 AR1642 EVM 的捕获演示,但找不到任何显示如何运行它的文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chianan、

     请说明什么是 AR1642 EVM、我看不到它的引用。  它使用什么 TI 器件?  

    我还看到您有4篇有关此 AR1642的 E2E 帖子、只是想知道为什么有必要这样做?

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、
    只需一根微型 USB 电缆即可通过 CCS 连接到 AWR1642器件。 您可以参阅"mmwave_sdk_user_guide.pdf"以了解执行此操作的分步过程。 本文档是毫米波 SDK 软件包(www.ti.com/.../mmwave-SDK)的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Leonard
    因为我展示了 AR1642的文档、所以在添加新帖子时无法选择 AR1642器件型号。 似乎有人已经帮助我更新到 AWR1642、我认为 AWR1642可能是 TI 毫米波的正确器件型号、而不是 AR1642。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek
    感谢您的信息。 如果我需要使用 LVDS 来采集数据、需要哪种电缆? 如何订购电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我们解决了器件型号问题。 我很好奇、您有哪些 AR 器件型号的文档? 请听我说。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chianan、
    您似乎正在引用 FAE 与您共享的信息。
    请联系为您提供这些文档的 FAE、以便能够在正确的背景下回答这些文档。

    谢谢、
    Vaibhav