This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443 EVM 和 AWR1642 EVM:无法与 CCS 连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594931/awr1443-evm-and-awr1642-evm-failed-to-connect-with-ccs

主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443

 已尝试将 CCS 与新收到的 AWR1443 EVM 连接、但失败、AWR1642 EVM 也失败。

当我尝试连接到 R4F 时、它总是要求我按照所附的方式更新 XD110固件。 如果我单击"Update"、CCS 将挂起。

我还尝试在命令行中更新 XDS110固件。 运行 xdsdfu.exe -m 后、"Device Manager (设备管理器)"下仍然没有 XDS110 COM 端口

这是警告消息:

警告:
调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。
更新期间、请勿拔下调试探针。
(仿真包6.0.579.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 PC 上卸载 CCS 并在 c:\ti 文件夹中重新安装 CCS。
    将仿真器驱动程序更新为最新版本(TI 仿真器软件包6.0.504.2或更高版本)。
    安装 AWR 芯片支持包。
    现在、我可以连接到板。