请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AWR1642、 AWR1443已尝试将 CCS 与新收到的 AWR1443 EVM 连接、但失败、AWR1642 EVM 也失败。
当我尝试连接到 R4F 时、它总是要求我按照所附的方式更新 XD110固件。 如果我单击"Update"、CCS 将挂起。
我还尝试在命令行中更新 XDS110固件。 运行 xdsdfu.exe -m 后、"Device Manager (设备管理器)"下仍然没有 XDS110 COM 端口
这是警告消息:
警告:
调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。
更新期间、请勿拔下调试探针。
(仿真包6.0.579.0)