请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:IWR1443对于 IWR1434、DMA 传输的位宽是多少。 该位宽是否可以配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件 IWR1443具有两个 DMA 引擎、即 MSS_DMA 和 EDMA。
以下信息适用于 毫米波 SDK 的捕获演示示示示示例中使用的 MSS_DMA 模块
在 mmWave_SDK 1.0.x 中,捕获演示中的 DMA 配置出现在函数 CaptureDemo_dmaData()中。
DMA 可以执行16位、32位或64位传输。 为了获得最佳 DMA 性能、基于源和目标地址对齐的 DMA 传输使用了可能的最高位设置。
例如、如果源地址和目标地址都是64位对齐、则元素大小设置为64位。
谢谢你。