This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE_SDK:如何使用 SDK 函数配置 DMA 传输大小?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594929/mmwave_sdk-how-to-configure-dma-transfer-size-using-sdk-functions

主题中讨论的其他器件:IWR1443

 对于 IWR1434、DMA 传输的位宽是多少。 该位宽是否可以配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件 IWR1443具有两个 DMA 引擎、即 MSS_DMA 和 EDMA。

    以下信息适用于 毫米波 SDK 的捕获演示示示示示例中使用的 MSS_DMA 模块

    在 mmWave_SDK 1.0.x 中,捕获演示中的 DMA 配置出现在函数 CaptureDemo_dmaData()中。

    DMA 可以执行16位、32位或64位传输。 为了获得最佳 DMA 性能、基于源和目标地址对齐的 DMA 传输使用了可能的最高位设置。  

    例如、如果源地址和目标地址都是64位对齐、则元素大小设置为64位。

    谢谢你。