请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 FDC2214的初始测试进展顺利、我们将继续使用一些包含 EVB 的概念验证原型、用于下一个开发阶段。
我们在差分模式下使用它们、如数据表的图55所示。
几个问题:
- 电感器尺寸是一个问题、我们希望找到一些物理尺寸比 EVB 上的 Bourns CMH322522-180KL 小的器件。 您的应用团队是否有任何建议? 我们在5.2MHz 至5.6MHz 的频率下振荡、因此似乎有空间减小电感值、并且仍然低于 Fin 分频器值1的8.75MHz 建议值。 传感器电容很低、传感器的总电容为~52 - 56pF。
- 我看到驱动电流设置随着时间的推移而漂移、当使用 EVB GUI 中的"DEect Idrive init"函数时、它在9到14之间变化。 这是正常的吗? 大多数客户只是选择中间值、还是建议进行某种自动调优? 我们尝试获取非常小的电容变化、满量程大约为0.05pF。
- EVB 上 LED 的功能是什么? EVM 用户指南中似乎没有任何说明。 绿色似乎意味着一切都很好。 当我们转向差分感应时、为 EVB 上电时、红色 LED 会亮起。 如果我们拔下传感器电源、LED 将呈绿色、并且在连接传感器后保持绿色。 有什么想法吗? 它是否与使用默认设置为 EVB 上电相关、并且它们会在初始启动时导致溢出或错误情况?