This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:稳定时间、电感器尺寸和 EVM LED 功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594833/fdc2214-settling-time-inductor-size-and-evm-led-function

器件型号:FDC2214

FDC2214的初始测试进展顺利、我们将继续使用一些包含 EVB 的概念验证原型、用于下一个开发阶段。

我们在差分模式下使用它们、如数据表的图55所示。

几个问题:

    1. 电感器尺寸是一个问题、我们希望找到一些物理尺寸比 EVB 上的 Bourns CMH322522-180KL 小的器件。 您的应用团队是否有任何建议? 我们在5.2MHz 至5.6MHz 的频率下振荡、因此似乎有空间减小电感值、并且仍然低于 Fin 分频器值1的8.75MHz 建议值。 传感器电容很低、传感器的总电容为~52 - 56pF。
    1. 我看到驱动电流设置随着时间的推移而漂移、当使用 EVB GUI 中的"DEect Idrive init"函数时、它在9到14之间变化。 这是正常的吗? 大多数客户只是选择中间值、还是建议进行某种自动调优? 我们尝试获取非常小的电容变化、满量程大约为0.05pF。
    1. EVB 上 LED 的功能是什么? EVM 用户指南中似乎没有任何说明。 绿色似乎意味着一切都很好。 当我们转向差分感应时、为 EVB 上电时、红色 LED 会亮起。 如果我们拔下传感器电源、LED 将呈绿色、并且在连接传感器后保持绿色。 有什么想法吗? 它是否与使用默认设置为 EVB 上电相关、并且它们会在初始启动时导致溢出或错误情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们测试了几种类型的电感器、CMH322522电感器是我们发现的最佳屏蔽电感器。 对于这些表面贴装屏蔽式电感器、噪声性能取决于材料和制造工艺。 客户可以通过将特定类型的电感器焊接到 EVM 并检查数据流的峰峰值噪声来验证该电感器的噪声性能。  

    初始 IDRIVE 并不那么重要。 我们建议将寄存器0x1A - CONFIG 中的位12和10设置为 B01 (关闭自动振幅校正)、并设置电流驱动、以便 LC 谐振器的振荡振幅在1V 至1.8V 左右。

    LED 指示振荡频率是否接近 EVM 的默认值。 它与任何错误条件无关。

    此致、

    Yibo