请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 您好!
我正在尝试制作一个非侵入式、非侵入式超声波水流速计。 最近我从阿里巴巴在线购物网站购买了超声波换能器(KS-P201000H9.5TR)。 是否可以使用 TDC1000实现此目的?
提前感谢...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我选择的超声波模块( KS-P201000H9.5TR ) 在1MHz 下工作,这对于本应用来说是不够的? 您 提供的文档( www.ti.com/.../snaa266a.pdf) 也讨论了1MHz ...您能澄清一下吗?
谢谢、此致、
Yadu