This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:非侵入式、非侵入式超声波水流速计

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594450/tdc1000-non-invasive-non-intrusive-ultrasonic-water-flow-rate-meter

器件型号:TDC1000

您好!

我正在尝试制作一个非侵入式、非侵入式超声波水流速计。 最近我从阿里巴巴在线购物网站购买了超声波换能器(KS-P201000H9.5TR)。 是否可以使用 TDC1000实现此目的?  

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TDC1000当然能够驱动您选择的换能器、但这种低频通常不是流量计量解决方案的理想选择。 请参阅介绍传感器选择的应用手册 :www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    其中包括一些适用于信誉良好的换能器制造商的选项和特定示例。

    非侵入式超声波水流量计的主要挑战在于解决方案的封装以及将换能器放置在管道周围的机械组件的设计。 因此、虽然 TDC1000能够驱动传感器、但实际测量结果将在很大程度上取决于仪表的机械设计。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我选择的超声波模块( KS-P201000H9.5TR )  在1MHz 下工作,这对于本应用来说是不够的?  您 提供的文档( www.ti.com/.../snaa266a.pdf) 也讨论了1MHz ...您能澄清一下吗?

    谢谢、此致、

    Yadu

    www.ti.com/.../snaa266a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的错误。 当我研究该换能器时、我找到了同一系列中另一个频率为40kHz 的换能器的页面。 是的、1MHz 传感器可用于此类系统。

    此致、