This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006EVM:USB 地址操作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594570/tmp006evm-usb-address-manipulation

器件型号:TMP006EVM

我有一位使用 TMP006EVM 的客户、他们有以下问题:

我们有一个需要三个 TMP006的系统。 最后、我假设它们将位于同一个 I2C 网络中、但作为一项快速可行性研究、我希望仅使用三个"开箱即用"的评估单元。

我撕裂了 LabVIEW 代码,发现.dll 调用“tio32_GetBoardCount”列出了三个主板,但不幸的是,所有主板都具有相同的地址(2F90),因此使用 USB 地址的任何其他调用都始终由同一评估板接收。

如果我可以更改 USB 地址、我想我会被置位。

我在 dll 列表中找不到它的特定命令,但也有调用'tio32_RunMnemo',它似乎采用了一组命令。 是否有机会更改地址?

是否有方法可以更改代码中的 USB 地址以便测试应用?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、不能更改 SM-USB-DIG 加密狗的 USB 地址(2F90)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist